主题中讨论的其他器件:ADC12DJ5200RF、
大家好、
数据表中的图6-2显示了双通道模式下的串扰。 我们的客户希望知道 单通道模式下的串扰、前提是未使用的输入端存在干扰源。
此致、
Danilo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
数据表中的图6-2显示了双通道模式下的串扰。 我们的客户希望知道 单通道模式下的串扰、前提是未使用的输入端存在干扰源。
此致、
Danilo
尊敬的 Rob:
感谢您的回答。
我的 ADC12DJ5200没有任何硬件。 我正在为新设计进行组件预选。
我想在单通道模式双边沿采样(DES)中使用 ADC12DJ5200、例如10GS/s
模拟源为 SRCA 或 SRCB。 (参见下图)
例如、使用 SRCA 时、我可以衰减 SRCB、但不能完全将其关闭、反之亦然。
因此、我想知道串扰是否会对我的应用造成问题。
我还读出、对于单通道模式 DES、首选输入 A。 如果改为使用输入 B、我可以期待什么类型的性能损失?
BR、
N.
您好、Nicolas、
我们对一个器件进行了测量、并在随附的 PowerPoint 中生成了图。 我们在一个通道中使用了-1dBFS 的输入信号、并在 JMODE1中的器件以10.4GS/s 的速率测量了另一个通道上的串扰
请告诉我们这是否能解决您的问题。
最棒的
Camilo
您好、Camilo、
感谢您的回答。
它回答了我的问题。
l 对您为 ADC12DJ5200输入和响应提供的 S 参数有另一个问题。
它基本上涉及输入、测量的 S11、我将使用它进行仿真。
S11端接为纯差分这一事实与 ADC 输入内部50欧姆端接以 AGND 为基准的实际情况不符(请 参阅数据表图7-1)。
对于驱动纯差分 ADC 输入模型的放大器而言、这是一个真正的仿真问题。 如果放大器具有某种共模、它将被完全反射、而实际情况并非如此。 这会导致错误的仿真。
您是否有一个2端口 S2P 文件、该文件是 INA+(端口1)和 INA-(端口2)的全差分测量? (参见下图)
谢谢、此致、
N.

您好、Nicolas、
网站上提供了 ADC12DJ5200RF 的 S 参数。 其中包括此 PowerPoint 演示文稿、其中在幻灯片3中包含一个有关如何添加理想的1:1变压器以使端口1成为差分器的图像。 够了吗? 或者、您是否需要分离每个输入的参数? 我还可以与我的团队核实、以确保 ADC12DJ5200RF 的参数 与 ADC12DJ5200-EP 相同。
最棒的
Camilo
您好、Nicolas、
请参阅以下有关 sparam 文件的链接。
谢谢、
Rob