This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J58EVM:能否使用数据采集板 TSW14J58EVM 从 ADC_EVM (ADC09QJ1300EVM)捕获数据?

Guru**** 691310 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC09QJ1300EVM, TSW14J58EVM, LMK04828
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1160727/tsw14j58evm-can-i-use-data-captur-board-tsw14j58evm-to-capture-the-data-from-adc_evm-adc09qj1300evm

器件型号:TSW14J58EVM
主题中讨论的其他器件:ADC09QJ1300EVMLMK04828

在 TI 的官方网站上、我可以找到这些信息:

和:

现在,我有一个数据采集板:TSW14J58EVM 和一个 ADC_EVM:ADC09QJ1300EVM。 ,、我想知道 TSW14J58EVM 是否可以从 ADC09QJ1300EVM 捕获数据。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、TSW14J58应与 ADC09QJ1300EVM 配合使用。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    我将 TSW14J58和 ADC09QJ1300EVM 连接到我的 PC、根据 SLAU808和 SLWU094的 TI 文档设置参数。但当我单击"Capture"以捕获数据时、高速数据转换专业版将显示以下错误消息:

    因此、我想知道导致该误差的原因以及如何解决该误差。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好吗?您可以将 GUI 和您的设置的图片发送给我吗?

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我按 如下方式设置 GUI 和数据采集板:

    GUI 设置:

    我将板上的50M 时钟用于 ADC PLL、因此我将 LMK04828的参数设置为默认值。  

    HSDC 专业版设置:

    我设置了相同的采样率、并选择 左上角显示为右下角齐纳二极管信息的 ADC、即'Interface Type = TSW14J58_8B10B_8G_12G_IID_12'。但当我选择相同的 ADC,时、HSDC pro 将显示错误消息:

    当我单击"捕获"时、同样的错误消息也将出现:

    如果我选择了错误的 ADC?但我选择 ADC 作为 HSDC pro 的提示。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Theo、

    我现在看到问题了。 由于您使用的是"板载50m 参考 ADC PLL"时钟选项、因此您需要手动配置以下固件  

    以下是执行该操作的步骤。  

    1.单击“Instruments options->Download firmware (仪器选项->下载固件)”  

    然后选择您应该能够捕获的"TSW14J58_8B10B_8G_12G_REFCLKBY32_IID_16.bin"。  

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    感谢您的回复。 但在我 选择"TSW14J58_8B10B_8G_12G_REFCLKBY32_IID_16.bin"后、它仍然不起作用。HSDC pro 将显示此错误消息:

    显示 dll 版本和固件版本不匹配。此错误消息使我感到困惑。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    是否有新的建议?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Theo、

    很抱歉、这里的回复太晚了、但您是否解决过此问题?

    如果不是、请告知我们、我将有其他人为您解决此问题。

    Thx、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob,

    我不能解决这个问题。  我期待收到你的答复!

    theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Theo、

    您在上面发送的屏幕截图显示了加载到 FPGA 的错误固件。  

    是否可以加载正确的固件并重试。  "TSW14J58_8B10B_8G_12G_REFCLKBY32_IID_16.bin"

    此致、

    Neeraj