主题中讨论的其他器件:ADC09QJ1300EVM、 LMK04828
在 TI 的官方网站上、我可以找到这些信息:
和:
现在,我有一个数据采集板:TSW14J58EVM 和一个 ADC_EVM:ADC09QJ1300EVM。 ,、我想知道 TSW14J58EVM 是否可以从 ADC09QJ1300EVM 捕获数据。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 TI 的官方网站上、我可以找到这些信息:
和:
现在,我有一个数据采集板:TSW14J58EVM 和一个 ADC_EVM:ADC09QJ1300EVM。 ,、我想知道 TSW14J58EVM 是否可以从 ADC09QJ1300EVM 捕获数据。
谢谢!
您好!
我按 如下方式设置 GUI 和数据采集板:
GUI 设置:
我将板上的50M 时钟用于 ADC PLL、因此我将 LMK04828的参数设置为默认值。
HSDC 专业版设置:
我设置了相同的采样率、并选择 左上角显示为右下角齐纳二极管信息的 ADC、即'Interface Type = TSW14J58_8B10B_8G_12G_IID_12'。但当我选择相同的 ADC,时、HSDC pro 将显示错误消息:
当我单击"捕获"时、同样的错误消息也将出现:
如果我选择了错误的 ADC?但我选择 ADC 作为 HSDC pro 的提示。
谢谢!
您好、Theo、
我现在看到问题了。 由于您使用的是"板载50m 参考 ADC PLL"时钟选项、因此您需要手动配置以下固件
以下是执行该操作的步骤。
1.单击“Instruments options->Download firmware (仪器选项->下载固件)”
然后选择您应该能够捕获的"TSW14J58_8B10B_8G_12G_REFCLKBY32_IID_16.bin"。
此致、
Neeraj