请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1292R 主题中讨论的其他器件: ADS1292
降级器、
我们的客户打算将 ADS1292R 用于他们的新项目、需要确认一些问题
1. ads1292r 具有呼吸阻抗测量功能。 测量原理是什么?
2. ads1292和 ads1292r 是否具有相同的原理图?
3.如果连续测量 ECG,则整个 IC 的平均功耗是多少? SPI 与 MCU 进行通信以传输数据的频率如何?