This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:器件的一些问题

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1175896/ads1292r-some-question-for-device

器件型号:ADS1292R
主题中讨论的其他器件: ADS1292

降级器、

  我们的客户打算将 ADS1292R 用于他们的新项目、需要确认一些问题

1. ads1292r 具有呼吸阻抗测量功能。 测量原理是什么?

2. ads1292和 ads1292r 是否具有相同的原理图?

3.如果连续测量 ECG,则整个 IC 的平均功耗是多少?  SPI 与 MCU 进行通信以传输数据的频率如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以询问哪位客户是这样吗?

    如果无法公开披露、请告诉我、我可以通过电子邮件联系您。

    谢谢