This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:使用故障排除和性能评估

Guru**** 2766885 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1174835/ads1299-usage-troubleshooting-and-performance-evaluation

器件型号:ADS1299
主题中讨论的其他器件: ADS1292

最近、我们希望使用 ADS1299来设计 EMG 采集电路(技术规格:0~600 μ V、1~300Hz)。 我在 TI 的评估套件上使用3电极模式(CH1P 作为 LA、CH1N 作为 RA、BIAS_ELEC 作为 RL)、可从人体收集 ECG 信号。 这是实验的第一步、表明我们正确使用了 TI 的开发套件。

根据调节标准、分辨率需要能够准确地收集10μV 和150Hz 的正弦信号、并且当输入信号变化2μV μ s 时、可以区分振幅。 差分模式输入阻抗应大于5MΩ Ω、共模抑制比指数需要大于100dB。

但是、我发现 ADS1299的这些参数可能与调节标准不匹配。
根据调节标准进行测试、信号输入通过测试电路连接到 TI 的评估套件、信号输出和测量通过 ADS1299EEG-FE 软件进行。 然而、通过计算得出的差分模式输入阻抗值小于5MΩ Ω。 共模抑制比约为60~80dB。 根据数据手册、可以看出最小共模抑制比为110dB;典型输入阻抗为500MΩ Ω。

考虑到 TI 的测试条件可能与 YY/T 1095法规标准不同、希望您能帮助我评估使用 ADS1299设计 EMG 采集电路是否正确。
如果 ADS1299能够满足技术规格、电路设计中是否有任何需要额外关注的细节?
2.如果 ADS1299不符合技术规格,建议使用其它更合适的电路或芯片来实现 EMG 采集设备吗?
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾 的是、我们不是 EMG 专家、仅供参考、ADS1299通常不用于 EMG 应用;但是、我们看到有人尝试/尝试使用 EMG 应用中的 ADS1299或 ADS1292、4、6、8、因此如果 ADS1299数据表规格符合您的应用、请使用评估板/套件(EVM)进行评估、但支持可能会受到限制。

    ----------------------------------------------------

    1.当你说“规管标准”时,请问 你所指的规管标准是甚麽?

    2.对于、"但是、我发现 ADS1299的这些参数可能与调节标准不匹配。"   

    不知道您所指的"法规标准"、ADS1299本身并不是为了"直接满足"任何特定的商业产品或医疗设备标准/法规、但是开发人员/客户可以在其产品中使用 ADS1299、并设计出能够满足 开发人员/客户希望满足的标准的产品。

    3."考虑到 TI 的测试条件可能与 YY/T 1095法规标准不同、希望您能帮助我评估使用 ADS1299设计 EMG 采集电路是否正确。"

    注释: 芯片的设计也不符合/不符合任何特定的商业产品或医疗设备标准、因此客户有责任使用 EVM 来测试/评估它是否适合 EMG 应用。

    --------------------------------------------------------------------

    此外、EMG 应用的范围/种类非常广泛、并且每个客户可能 希望针对其不同的产品满足不同的需求、标准和不同的标准、因此 TI 不支持每个客户满足任何 特定的商业和/或医疗设备产品标准/法规。

    尽管如此、它可能足以/适合某些客户的需求或应用、但可能不足以/不适合其他客户。

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    遗憾 的是、我们不是 EMG 专家、仅供参考、ADS1299通常不用于 EMG 应用;但是、我们看到有人尝试/尝试使用 EMG 应用中的 ADS1299或 ADS1292、4、6、8、因此如果 ADS1299数据表规格符合您的应用、请使用评估板/套件(EVM)进行评估、但支持可能会受到限制。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢你的答复。

    根据 ADS1299的数据表、这个芯片的技术参数满足我目前需要达到的技术指标。 但是、当我使用 ADS1299官方评估套件电路板和 ADS1299官方评估套件 PC 软件进行验证时、计算出的 CMRR 约为60~70dB、不接近于数据表中标记的110dB 值。 我想问你,这种现象的可能原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以询问客户对 CMRR 的测试、测量和计算是如何进行的?

    此外、客户是否设置了与所述数据表相同的配置? 例如

    "AVDD–AVSS = 5V、DVDD = 3.3V、VREF = 4.5V、外部 fCLK = 2.048MHz、数据速率= 250SPS、增益= 12 (除非另有说明)"

    "(2) CMRR 是使用 AVSS + 0.3V 至 AVDD–0.3V 的共模信号测量的。所示值是八个通道中的最小值。"

    客户的共模噪声频率和振幅是多少?

    ------------------------

    以下是 CMRR 测量/测试方法-

    交流 CMRR 在输入短路的情况下进行测试、并施加50/60Hz 正弦波 FS/-0.3V 信号。 有关测试条件、请参阅数据表注释(2)。 交流 CMRR 在数据表中具有最小值、因此在最终生产 ATE 测试中进行了全面测试。 和、结果显示在数据表中。

    这是允许 TI 共享/披露的信息。

    谢谢。