Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1292
主题中讨论的其他器件: ADS1292
最近、我们希望使用 ADS1299来设计 EMG 采集电路(技术规格:0~600 μ V、1~300Hz)。 我在 TI 的评估套件上使用3电极模式(CH1P 作为 LA、CH1N 作为 RA、BIAS_ELEC 作为 RL)、可从人体收集 ECG 信号。 这是实验的第一步、表明我们正确使用了 TI 的开发套件。
根据调节标准、分辨率需要能够准确地收集10μV 和150Hz 的正弦信号、并且当输入信号变化2μV μ s 时、可以区分振幅。 差分模式输入阻抗应大于5MΩ Ω、共模抑制比指数需要大于100dB。
但是、我发现 ADS1299的这些参数可能与调节标准不匹配。
根据调节标准进行测试、信号输入通过测试电路连接到 TI 的评估套件、信号输出和测量通过 ADS1299EEG-FE 软件进行。 然而、通过计算得出的差分模式输入阻抗值小于5MΩ Ω。 共模抑制比约为60~80dB。 根据数据手册、可以看出最小共模抑制比为110dB;典型输入阻抗为500MΩ Ω。

考虑到 TI 的测试条件可能与 YY/T 1095法规标准不同、希望您能帮助我评估使用 ADS1299设计 EMG 采集电路是否正确。
如果 ADS1299能够满足技术规格、电路设计中是否有任何需要额外关注的细节?
2.如果 ADS1299不符合技术规格,建议使用其它更合适的电路或芯片来实现 EMG 采集设备吗?
谢谢。