This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ1600:ADC12QJ1600位于4条通道上、具有 JMODE 8 ->切换到 JMODE 14

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12QJ1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1174679/adc12qj1600-adc12qj1600-on-4-lanes-with-jmode-8---switching-to-jmode-14

器件型号:ADC12QJ1600

你好!

我们需要将 ADC12QJ1600连接到 Xilinx FPGA。

我们首选的 FPGA 具有"仅" 4个收发器通道、因此我们希望使用 ADC12QJ1600的4个收发器通道(D0..D3)。

JMODE 8支持我们要执行的操作(12位、64B/66B、4通道)。 由于我们的 FPGA 收发器支持高达10、3125Gbps 的数据速率、因此我们可以在4个通道上实现高达~833 MSA/s 的 ADC 采样率。

我的问题:是否可以在运行时切换到 JMODE 14 (12位、64B/66B、8个信道)、同时仍然只连接4个信道(D0..D3)? 当然、我们不再从 ADC 通道 C+D 获取数据、因为它们在 D4...D7上发送。 但是、我们将能够在此可选的" Turbo 模式"下在 ADC 通道 A+B 上使用完整的 ADC 采样率(1、6 GSA/s)。 为了保护 ADC12QJ1600在 JMODE 14处的通道4-7上未使用但已激活的输出驱动器、我们可以简单地用100欧姆端接它们。

您是否看到协议/握手问题或类似的问题、会导致此操作(在8个通道上发送4个 ADC 数据、而在4个通道上仅读取2个 ADC 数据)?

此致、

Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    我们有许多有关 JESD IP 的示例。 如果有兴趣、这可能有助于快速启动您的 FPGA 接口。

    请参阅以下链接。

    https://www.ti.com/tool/TI-JESD204-IP?keyMatch=JESD%20IP

    其他人将直接回答您有关 ADC12QJ1600的问题。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    未使用的串行器/解串器通道如果未使用、则可保持断开状态。  

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    感谢您的回复、但您是否阅读了我的帖子?

    我们需要使用8通道 JMODE 14。 是否确定可以使 SERDES 通道4-7保持未连接状态? 我强烈希望终端电阻器能够像保护 JMODE 14中的输出一样重要。

    我的问题是:当我们使用 JMODE 14 (8个通道上的4个 ADC 数据)而仅从4个通道(来自 ADC 1+2)读取数据时、您是否会看到协议/握手问题或其他问题?

    此致、

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    您可以使用 CD_EN 位并将其设置为0来禁用 C 和 D 通道、并且与 JMODE14 (4-7)中通道 C D 关联的 SERDES 通道也将禁用。  

    由于禁用了未使用的通道(4-7)、因此不存在握手问题。  

    此致、

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeray、您好!

    很好、感谢您指出这一点。这正是我们需要的。

    祝你度过美好的一天!

    此致、
    Andre