尊敬的 TI 成员:
在我的设计中使用 DAC38J82IAV 时遇到了一个非常奇怪的现象。 一个电路板上有4个 DAC38J82 IC、具有8个输出端口。 在初始检查后、我发现端口无法输出正弦信号波形、故障率为4端口/8端口、只有4个端口能够正常输出(2个 IC 正常、并且寄存器记录在附件 PPT 中)。
我已完成以下检查。
1、捕获 DAC38J82的内部寄存器、发现故障 IC 内部全部为0x00。
2.使用3D X 射线检查 SMT 的过程、 结果通过。
3.交叉验证故障 IC 和正常 IC,故障 IC 之后的故障现象
您能否提供一些建议、帮助我继续分析此问题?
谢谢!