This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8661:输入带宽

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8661

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1176735/ads8661-input-bandwidth

器件型号:ADS8661

大家好、  

我想问 一个有关 ADS8661的问题、在数据表中、采样频率为 1.25MSPS、但输入带宽仅为15k。

之前、我使用了另一 个 ADC IC、其采样频率为500kSPS、–3dB 输入线性带宽为1.6Mhz。  

我是否可以问、采样频率和输入带宽之间的连接/关系是什么?

 ADS8661 是否适用于直流电流信号感应电路、其带宽为100kHz 至1MHz (PWM 控制电路)?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    ADS8661的输入带宽受前端放大器级的限制。  不确定您使用了什么"以前的 ADC"、但总的来说、如果您研究的 SAR ADC 没有前端放大器级、则带宽基于采样/保持开关和采样电容器的 Rdson。  根据您的直流电流感应需求、如果您尝试闭合控制环路、15kHz 带宽可能是一个问题。  如果您只是监控电流、我认为没关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的回复、这是为了进行电流 监控。 之前使用的 ADC 是 LTC2308、 我正在寻找另一个仅需要 μ 1~2通道的 ADC。

    我想 问另一个问题 、ADS8661 响应时间是多少、例如主机操作 SPI CS、  ADS8661 将数据发送到主机的时间。  由于我测量的电流数据是10us 脉冲、因此需要测量脉冲结束时的电流。 我将 PWM 控制信号作为参考、因此知道脉冲何时开始。 只需知道何时应发送命令以从 ADC 读取电流即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    另一个 ADC 具有100欧姆的输入阻抗和55pF 的采样/保持电容、这是典型27MHz -3dB 带宽的来源。  

    响应时间是执行转换所需的时间、后跟读取转换结果所需的时间。  ADS8661的转换时间为550ns、它在 CONVST 引脚上的逻辑高电平之后开始(请参阅第7页的 Sampling Dynamics 和第11页的图6-3)。  转换回的时间将取决于您的 SCLK 速度。  以最大吞吐量运行时、从 CONVST 应用中可以在~800ns 内恢复数据。