大家好、
我想问 一个有关 ADS8661的问题、在数据表中、采样频率为 1.25MSPS、但输入带宽仅为15k。
之前、我使用了另一 个 ADC IC、其采样频率为500kSPS、–3dB 输入线性带宽为1.6Mhz。
我是否可以问、采样频率和输入带宽之间的连接/关系是什么?
ADS8661 是否适用于直流电流信号感应电路、其带宽为100kHz 至1MHz (PWM 控制电路)?
提前感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我想问 一个有关 ADS8661的问题、在数据表中、采样频率为 1.25MSPS、但输入带宽仅为15k。
之前、我使用了另一 个 ADC IC、其采样频率为500kSPS、–3dB 输入线性带宽为1.6Mhz。
我是否可以问、采样频率和输入带宽之间的连接/关系是什么?
ADS8661 是否适用于直流电流信号感应电路、其带宽为100kHz 至1MHz (PWM 控制电路)?
提前感谢!
您好、Tom、
感谢您的回复、这是为了进行电流 监控。 之前使用的 ADC 是 LTC2308、 我正在寻找另一个仅需要 μ 1~2通道的 ADC。
我想 问另一个问题 、ADS8661 响应时间是多少、例如主机操作 SPI CS、 ADS8661 将数据发送到主机的时间。 由于我测量的电流数据是10us 脉冲、因此需要测量脉冲结束时的电流。 我将 PWM 控制信号作为参考、因此知道脉冲何时开始。 只需知道何时应发送命令以从 ADC 读取电流即可。
您好、Allen、
另一个 ADC 具有100欧姆的输入阻抗和55pF 的采样/保持电容、这是典型27MHz -3dB 带宽的来源。
响应时间是执行转换所需的时间、后跟读取转换结果所需的时间。 ADS8661的转换时间为550ns、它在 CONVST 引脚上的逻辑高电平之后开始(请参阅第7页的 Sampling Dynamics 和第11页的图6-3)。 转换回的时间将取决于您的 SCLK 速度。 以最大吞吐量运行时、从 CONVST 应用中可以在~800ns 内恢复数据。