主题中讨论的其他器件: ADS54J60、 LMK04828、 TSW14J10EVM
症状
我注意到采样数据中有一些奇怪的东西- 16位 ADC 采样的最低有效字节看起来与符号位相同! 无论发送到 ADC 的信号振幅如何、甚至在没有信号连接到 ADS54J60EVM 输入端口时、都会发生这种情况。
如果有人在 ADS54J60启动过程中看到过这一点、我希望大家都能运行此程序。 下面图表[1]中突出显示的位[7:0]为什么看起来与位[15]完全相同?
这种行为似乎会降低分辨率、但我仍然能够观察正弦波[3]。
配置
我的配置设置如下。 我还附加了两个用于对 ADS54J60 EVM 进行编程的配置文件(LMK04828和 ADS54J60器件)。
Fs = 89.2MHz
LMFS = 8224
K = 16
子类= 1.
SYSREF = 3.2MHz (启用)
图
[1]
[2]
Xilinx JESD204内核在102.4MHz 频率下提供256位输出。 8通道 x 32位数据路径= 256位
[3]
e2e.ti.com/.../LMK_5F00_Config_5F00_Onboard_5F00_819p2_5F00_MSPS.cfg