请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TSW1400EVM 您好!
我计划将 TSW1400EVM 与传感器/ADC 一起用于收集 PC 中的测试数据。
我需要的数据大小和数据速率要高得多。 我将查看近500Mbitspersecond (Mbps)、我计划将数据收集数小时。
传感器/ADC EVM 以及 TI 的 TSW1400解决方案符合我的硬件要求。 但我不确定是不是
TSW1400可以在此速率下无缝地将数据传输到 PC 长达数小时?
2. HSDC 专业版软件是否可以处理单个扩展过程中收集的1TB 数据?(大约10小时)
TSW1400和 HSDC 专业版可无缝处理的数据速率和数据大小的最大限制是什么?
提前感谢您澄清我的疑问、
Santhana Raj