This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:TSW1400可传输到 PC 的数据速率是多少?

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/612159/tsw1400evm-what-is-the-data-rate-at-which-tsw1400-can-transfer-to-pc

器件型号:TSW1400EVM

您好!

我计划将 TSW1400EVM 与传感器/ADC 一起用于收集 PC 中的测试数据。

我需要的数据大小和数据速率要高得多。 我将查看近500Mbitspersecond (Mbps)、我计划将数据收集数小时。

传感器/ADC EVM 以及 TI 的 TSW1400解决方案符合我的硬件要求。 但我不确定是不是

TSW1400可以在此速率下无缝地将数据传输到 PC 长达数小时?

2. HSDC 专业版软件是否可以处理单个扩展过程中收集的1TB 数据?(大约10小时)

TSW1400和 HSDC 专业版可无缝处理的数据速率和数据大小的最大限制是什么?

提前感谢您澄清我的疑问、

Santhana Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Santhana、

    以下是您的问题的一些答案。

    TSW1400无法连续流式传输数据-它将数据捕获到 DDR 存储器、然后在捕获另一个缓冲器之前将存储器传输到 PC。 周期时间将取决于捕获和传输的样本数量。

    2. HSDC Pro 将从 TSW 采集卡加载数据。 采集卡没有此存储深度。 我不确定哪些软件或 PC 可以处理内存中的1TB 数据。 在大多数情况下、大于100-200M 样本的捕获大小会导致大多数 PC 出现问题。

    TSW1400可处理高达1.5Gbps 的 LVDS 速率。 根据 LVDS 位如何排列为样本、数据采样率将是该函数的一部分。 对于我们的大多数器件、LVDS 总线的运行速度不会超过1Gbps。 TSW1400的存储器深度为16位宽的512M 样本。

    您正在考虑使用什么 ADC 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、
    非常感谢您的回答。 这清除了我对 TSW1400功能的一些疑虑。

    当然、我对您的回答如下所述表示理解:如果错误、请纠正。
    TSW1400可以高达1.5GSPS 的速率收集数据、直至填满1GB RAM 空间。 然后、它可以通过 USB 将该数据传输到 PC、并将其显示在 HSDC 专业 GUI 中。 TSW1400收集的数据速率不能超过1.5GSPS。 并且无法收集超过1GB 数据大小的数据。

    如果是这种情况、我要问的下一个问题是、是否可以修改 TSW1400/HSDC 专业版来从 ADC 进行数据收集并将数据传输到 PC。 我之所以需要这样做、是因为我的数据速率将大约为40Mb/s (这对于 TSW1400是可以实现的)。 我想长时间使用它。 这是可行的吗?

    再次感谢您的帮助。
    Santhana Raj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santhana、

    我相信您正在问是否可以修改 TSW1400来流式传输数据、以便您可以使用它来长时间捕获数据-将数据流式传输到 PC 上的文件中。

    答案是否定的、PC-USB-FPGA 接口存在一些物理限制、这是不允许的。  目前、PC 和 FPGA 之间的数据传输接口作为高速 SPI 接口实现-此 SPI 接口的最大运行速率仅为30Mbps (FTDI MPSSE)、这不足以传输数据。