This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:ADS1291

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/613903/ads1291-ads1291

器件型号:ADS1291

我在板上有硬件问题。  在上电和系统复位条件下 ,ADS1291的 AVDD 电压约为2.3V。

一旦系统初始化(几秒钟)、IC 将具有3V 的正常电源电压。

这种情况是否会损坏 IC?

根据数据表、IC 要求的电压至少为2.7V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raji、

    您是否测量了 AVDD 上的电流? 可能是电源发生故障、而不是 ADS1291发生故障。 也许其他一些 IC 会消耗大量电流。 如果您测量 ADS1291的 AVDD 电流、并且该电流远高于数据表中的电流、则可能已损坏。 如果看起来正常、那么您应该查看电路板上的其他器件以查看该器件是否消耗了大量电流。

    Brian