请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1291 我在板上有硬件问题。 在上电和系统复位条件下 ,ADS1291的 AVDD 电压约为2.3V。
一旦系统初始化(几秒钟)、IC 将具有3V 的正常电源电压。
这种情况是否会损坏 IC?
根据数据表、IC 要求的电压至少为2.7V。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.