Other Parts Discussed in Thread: ADS1174, THS4524
主题中讨论的其他器件: THS4524
您好!
我正在使用 Rogowski 线圈、一个运算放大器 THS4524和一个 ADC ADS1174进行电流测量。
安装后、器件可全天候不间断地工作。
现在很少有器件出现类似问题:经过数月无问题的运行、我现在可以看到其中一个通道不再工作(并非总是同一个通道)。 当它不应该时、它测量0。
由于器件安装在外部、我最初认为问题可能是温度或湿度问题、但 我在运行测试和测量时没有获得任何结果。
遗憾的是、每次拆卸其中一个器件并将其带回我们时、它都会再次正常工作。
我们想知道、这一问题是否可能出现在其中一个具有长期运行的组件上、以及在断电后再次打开时是否会消失。
您是否已经对可能与我们的问题相关的组件提供了反馈?
提前感谢您、
此致、