This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1174:一个通道在长期运行后不测量

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1174, THS4524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/613293/ads1174-one-channel-not-measuring-after-long-term-operation

器件型号:ADS1174
主题中讨论的其他器件: THS4524

您好!

我正在使用 Rogowski 线圈、一个运算放大器 THS4524和一个 ADC ADS1174进行电流测量。  
安装后、器件可全天候不间断地工作。  
现在很少有器件出现类似问题:经过数月无问题的运行、我现在可以看到其中一个通道不再工作(并非总是同一个通道)。 当它不应该时、它测量0。  
由于器件安装在外部、我最初认为问题可能是温度或湿度问题、但 我在运行测试和测量时没有获得任何结果。

遗憾的是、每次拆卸其中一个器件并将其带回我们时、它都会再次正常工作。

我们想知道、这一问题是否可能出现在其中一个具有长期运行的组件上、以及在断电后再次打开时是否会消失。  

您是否已经对可能与我们的问题相关的组件提供了反馈?

提前感谢您、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthieu、

    感谢您的发帖、很遗憾听到您遇到此类问题。

    我们从一些客户那里得知、这在过去一直是一个问题。 在 该主题中可以找到最近的类似示例。 即、根本原因似乎是电源中突然发生瞬变、尤其是接地。 AGND 和 DGND 之间的限制最大为+/-300mV。 尽管在通道故障时没有人专门观察到违反此规范的情况、但解决方案通常是改善 PCB 布局中的连接、并将短路尽可能靠近 ADC 放置。 我们的 EVM 将 ADS1x7x 器件的散热焊盘连接到 AGND、但理论上 DGND 也应正常工作。 想法是将散热焊盘连接到电路板上的最低电位。

    因此、为了澄清一些细节:

    1. 一个器件在返回现场后是否反复出现故障? 如果是、同一通道是否再次发生故障?
    2. 当您说"器件已卸载"时、您是指 ADC 还是指整个系统? 我想您可能会拆焊 ADC 并将其重新焊接到 PCB 上。
    3. 打开/关闭设备电源是否可以解决此问题? 过去、客户声称故障信道将永久停用。 您也注意到了这一点吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的快速回答。

    感谢您连接另一个线程、它确实与之类似。 AGND 和 DGND 出现此问题可能是原因。 这种情况发生在旧版本的布局(原型)上、可能会出现 AGND/DGND 问题。 在较新版本中、我们极大地改进了布局的 GND 部分(主要是出于 EMC 原因)。

    要回答您的问题:

    1. 没有任何缺陷设备返回到现场。
    2. 我指的是整个系统。 很抱歉这个误导性的词:)
    3. 是的、实际上。 我们在实验室中带回测试的器件现在按预期工作:所有通道均正常工作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthieu、

    希望新的接地布局能更好地为您工作!

    如果您的商品继续退货、并且您发现 ADS1174器件开始永久失效、您可以联系向您销售它们的经销商、并与他们提交故障分析请求。

    此致、