请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4490 主题中讨论的其他器件: CC2650MODA、 CC2650
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我在定制 PCB 板上使用 AFE4490、该电路板包含 CC2650MODA 以获取心率和 SpO2值。 我用于获取 SpO2值的传感器是 Osram SFH7050。 通过 DB9连接器连接传感器时、传感器似乎未通电。 我想知道 AFE4490是否需要任何类型的编程来允许传感器在连接时通电、或者这是否意味着硬件出错?
如果有任何帮助,将不胜感激。
谢谢、
James