This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AFE4490:在连接到包含 AFE4490的定制 PCB 时、OSRAM SFH7050不上电。

Guru**** 2556560 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490, CC2650MODA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/612055/ccs-afe4490-osram-sfh7050-not-powering-on-upon-connection-to-a-customised-pcb-with-an-afe4490-incorporated

器件型号:AFE4490
主题中讨论的其他器件: CC2650MODACC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在定制 PCB 板上使用 AFE4490、该电路板包含 CC2650MODA 以获取心率和 SpO2值。 我用于获取 SpO2值的传感器是 Osram SFH7050。 通过 DB9连接器连接传感器时、传感器似乎未通电。 我想知道 AFE4490是否需要任何类型的编程来允许传感器在连接时通电、或者这是否意味着硬件出错?

如果有任何帮助,将不胜感激。

谢谢、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerin、

    我将您的帖子分配给正确的应用工程师。 您很快就会收到回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    AFE4490无需任何编程即可打开传感器。 如果 AFE 编程正确且硬件正确、则传感器应自动开启。
    下面是一些要尝试的操作。
    1) 1)确保在数据表/EVM 用户指南中提到您的连接。
    2) 2)检查 AFE 的寄存器设置。 可以尝试数据表中给出的默认设置。
    3) 3)提供了时钟

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabin、您好!

    感谢你的参与。

    我也遇到了 ble_sdk 文件夹中提供的 Heart Rate 示例项目的问题。 但我在使用应用程序和堆栈文件夹、编译它们并在 CC2650上进行测试时遇到了困难。 您能否解释一下应用程序和堆栈文件夹的工作原理以及如何修改它们以创建可使用 CC2650 Launchpad 进行调试的正确项目?

    谢谢、
    Jerin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerin、

    我不是 CC2650项目的合适人选。
    我相信有关人士会尽快回复你。

    此致、
    Prabin