请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC12D1800RFRB
您好!
我们使用的是 ADC12D100RFRB。 我的问题是:如何绕过板载电压稳压器、以便连接外部电源以提供我们自己的偏置电压?
谢谢、
Edgar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:ADC12D1800RFRB
您好!
我们使用的是 ADC12D100RFRB。 我的问题是:如何绕过板载电压稳压器、以便连接外部电源以提供我们自己的偏置电压?
谢谢、
Edgar
你好、Edgar
请参阅可在此处下载的原理图第9页:
您可以断开1.9V 稳压器电源并通过断开 J22并将电压源连接到 J22的引脚2来插入自己的1.9V 稳压源。 您可以使用附近的测试点 TP10从电源连接 GND。 我建议先开启 EVM、然后立即开启 ADC 的1.9V 电源。
此图显示了右侧第三个图中包含 J22和 TP10的电路板。 如果您跟随 EXT_TRIG 连接器发出的信号、该信号对会非常接近 TP10。 J22只是 TP10的开路和左侧。
此致、
Jim B