This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:有关使用 EEG 传感器的 ADS1299的功耗问题。

Guru**** 2555640 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/613206/ads1299-question-about-power-consumtion-of-ads1299-using-eeg-sensor

器件型号:ADS1299

大家好。

我想使用 ADS1299设计 EEG 传感器模块。

我将使用电池供电型可穿戴设备设计尽可能小且功耗低的模块。

   ADS1299数据表中的功耗信息不足。   

我有如下问题:

1。至 ADS1299的开发套件适用于 AVDD +5Vdc。  这是特殊原因吗?

   并且、是否可以施加+3.3VDC AVDD?  

在 施加到 DVDD 和 AVDD 的+3.3VDC 下、ADS1299的总电流消耗量是多少?

3.   在 AVDD 上施加+5Vdc 时 ADS1299的电流消耗量是多少?

4.3.3VDC     时 ADS1299在 DVDD 上的消耗电流有多少?  

请尽快告知我这些问题。

此致、

全仁浩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Inho、

    感谢您的提问。

    1. 否、3.3V 不能用作模拟电源(AVDD)。 建议运行条件规定的最小电压为4.75V、最大电压为5.25V。这不应与绝对最大额定值混淆、绝对最大额定值规定了可能对器件造成永久损坏的电压。
    2. AVDD 的3.3V 电压不是有效条件。

    AVDD 和 DVDD 的电源电流可在数据表中电气特性表的末尾找到。 请注意、功耗将根据电源电压、启用的功能(即偏置放大器)和有源通道的数量而变化。

    此致、