请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299 大家好。
我想使用 ADS1299设计 EEG 传感器模块。
我将使用电池供电型可穿戴设备设计尽可能小且功耗低的模块。
ADS1299数据表中的功耗信息不足。
我有如下问题:
1。至 ADS1299的开发套件适用于 AVDD +5Vdc。 这是特殊原因吗?
并且、是否可以施加+3.3VDC AVDD?
在 施加到 DVDD 和 AVDD 的+3.3VDC 下、ADS1299的总电流消耗量是多少?
3. 在 AVDD 上施加+5Vdc 时 ADS1299的电流消耗量是多少?
4.3.3VDC 时 ADS1299在 DVDD 上的消耗电流有多少?
请尽快告知我这些问题。
此致、
全仁浩。