This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC1282:增益误差和非线性

Guru**** 2966230 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC1282, DAC9881, ADS1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/613019/dac1282-gain-error-and-nonlinearity

器件型号:DAC1282
主题中讨论的其他器件: DAC9881、 ADS1282

大家好、

客户询问、

"在 DAC1282数据表中、第10页给出的增益误差看起来非常高。 如果不是交流输出应用、您能否告知我直流应用的相关信息、什么是非线性和增益误差? "

有人可以帮我解决这个问题吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaustuh、您好!

    我认为图9显示了直流增益误差。 这些值与第5页指定的0.1%直流增益误差匹配:

    请注意:DAC1282不用于高精度或高分辨率直流应用。 在地震应用中、当作为 ADS1282的测试信号输入提供时、它主要用于实现高 SNR 和 THD 性能。 对于高精度直流应用、我认为 DAC9881目前是我们产品系列中最好的 DAC。

    此致、
    Chris