This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:无法正确识别 TSW14J56 EVM 驱动器和总线

Guru**** 2512525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/612988/tsw14j56evm-tsw14j56-evm-drivers-and-buses-not-being-properly-recognized

器件型号:TSW14J56EVM

我加载了 HSDCpro 应用并安装了额外的 FPGA 固件(并将其放入 HSDCpro 的目录)。 当我通过 USB 插入时、我的计算机无法识别任何驱动程序(它可以识别 USB 本身、但不能识别任何其他驱动程序)。 我尝试通过 SW11 (以及电源的主复位开关)提供所有可能的复位、甚至拔下系统电源插头并将其插接到不同的端口、但错误仍然很普遍。 我已卸载程序并将4.70版重新安装到计算机中、甚至是第二次添加固件、但似乎仍然无法正确识别任何总线或驱动程序。 是否有任何方法可以帮助正确识别这些驱动程序和总线、以便我可以加载固件、并且 HSDCpro 可以正确识别 TSW14J56 EVM?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    安装 HSDC Pro 4.70时、不需要安装任何其他 FPGA 固件。 您正在安装哪个固件?

    您需要以管理员身份安装 HSDC Pro、以便正确安装 Cypress FX3驱动程序(右键单击安装为管理员)。 HSDC Pro 4.70安装完成后、插入 TSW14J56并检查设备管理器(尚未运行 HSDC Pro)-它应枚举 USB 并在设备管理器/USB 中显示为"Cypress FX3 USB Streamer 示例设备"。 如果不以这种方式枚举,则说明驱动程序安装有问题。

    注意您需要以管理员帐户登录才能正确安装。 使用标准用户帐户无法正确安装。

    BTW 您使用的是哪种 Win 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、下次重新安装时、我将尝试以 admin 的身份运行(尽管我是此工作计算机上的管理员、但我将再次执行此操作)。 它可以识别 Cypress USB、但在这方面没有其他东西(从我所读出的内容来看、计算机检测到4条总线)。 因此、如果真的不需要 FPGA 固件、我将重新安装它、而不会放入 FPGA 固件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christopher、

    您能告诉我您所指的 FPGA 固件吗? 您无需手动安装任何固件-进入 TSW14J56的任何固件都将在通过 USB3连接运行后通过 HSDC Pro 自动推入 FPGA。 Cypress USB 驱动程序只能注册为1个端口、我们的一些其他采集卡和器件 EVM 使用4端口 USB 芯片、该芯片将注册为4个串行端口。 但是、Cypress FX3 USB3芯片的情况并非如此。

    请参阅 HSDC Pro 用户指南的图6。 它显示了安装 HSDC Pro (驱动程序将作为安装的一部分安装)并插入 TSW14J56EVM 后设备管理器的外观。

    如果您遇到任何其他问题、请告诉我。 我们随时为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我以前的所有问题都得到了解决(是的、无需下载 TSW 页面上提供的附加固件包)。 但是、如果出现新问题、ADC 不接受加载的固件、会导致出现此错误弹出窗口:

     

    请记住、此时没有其他应用程序正在运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christopher、

    请确保为 TSW14J56EVM 提供的5V 电源额定电流高达2.5A-3A。 我们已经看到电源电流限制(设置过低)并重置 FPGA/固件的情况、当 HSDC Pro 尝试与 FPGA 通信时会导致问题。 此外、正确加载固件后、一些 LED 应亮起。

    Ken