This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM73201:如何知道 AD 转换值

Guru**** 2811685 points

Other Parts Discussed in Thread: SM73201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/612040/sm73201-how-to-know-the-ad-convert-value

器件型号:SM73201

抱歉、 什么是高于1000 0000 0000b 的值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我理解您的问题正确、那么使用 TI 模拟工程师计算器将能够为您提供答案。

    请从此处下载: http://www.ti.com/tool/analogue-engineer-calc

    此工具将允许您键入输入电压、并显示输出代码。 由于 SM73201是双极性的、因此输出代码的开头有一个符号位。 下面、我粘贴了一个具有5伏基准电压的16位转换器工具的屏幕截图。 通过键入不同的 ADC 输入值、您将能够看到 ADC 将如何以代码形式输出它。

    如果您有任何后续问题、请告诉我。

    谢谢、

    Reed Kaczmarek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你帮了我很多、我不知道怎么感谢你。