主题中讨论的其他器件:ADS1298
您好、我们确定了偏移源。 通过启用导联脱落检测电路、增加了大约10mV 的偏移。
通过禁用 LOFF 感应寄存器、我们可以消除观察到的偏移。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、我们确定了偏移源。 通过启用导联脱落检测电路、增加了大约10mV 的偏移。
通过禁用 LOFF 感应寄存器、我们可以消除观察到的偏移。
我们观察了 EVM 板和我们开发的定制板中的行为。
我们使用了基于直流电阻器的导联脱落检测方法。
我们还不确定是否允许出现此直流偏移、因为 LA、LL 和 RA 中的任何偏移都会影响 WCT 计算。 10mV 的偏移是以差分方式测量/观察的。 因此、我们不知道 LA、LL 和 RA 中存在的单个偏移量。 由于 WCT 是根据 LA、LL 和 RA 计算的、然后将其用作测量 V1 至 V6导联的参考。
请您解释一下我们应该如何处理它。
您好!
是的、使用直流电阻引线检测方法时存在直流偏移。
因此、可能需要针对电阻导联脱落检测进行一些处理
执行一些校准、然后减去直流失调电压。
和/或
2.在采集 ECG 信号之前,使用电阻导联脱落检测来检测导联的开/关。 一旦检测到导联接通并确认了 x 秒、则禁用导联接通/关断检测以采集 ECG 信号、而不会出现导联检测偏移。
和/或
3.
启用导联开/关检测并在短时间内采集(例如 x 秒)、然后禁用电阻导联开/关检测、但继续采集 ECG 信号。 而且、它让开发者自行选择如何处理具有偏移的 x 秒 ECG 信号。
或
4.使用直流电流引线检测可能导致比电阻方法小得多的偏移。
或
5.使用交流电流引线检测方法,然后开发人员将需要设计/开发一些 LPF、HPF 或 BPF DSP 滤波器。
谢谢
我们已经计划使用方法4,但我们仍然怀疑 LA LL & RA 中的偏移如何影响 WCT,以及该偏移如何影响 V1至 V6导联测量?
方案2似乎可以、但在我们使用 DMA 进行采集和设置此逻辑时、需要 DMA 将 SPI 线路切换回内核。
如果偏移的影响是线性的、并且所有 V1至 V6导联中的效果相同、那么我们更希望从测量值中减去该偏移。 为此、我们不知道 LA、LL 和 RA 中偏移 到 WCT、然后到测量的 V1到 V6 w.r.t WCT 的关系。
您好!
根据数据表 9.3.1.7.3威尔逊中心端子(WCT)和胸导联 以及图35。 WCT 电压、3个主要导联中的失调电压可能与 V1至 V6不同、因为 WCT 节点电压的产生/计算与3个主要导联不同(任意两个电极的差分电压)与 WCT (3个电极平均电压) V1~V6由任何一个胸电极之间相对于 WCT 节点电压的差分电压计算/生成。
综上所述、客户/开发人员可能需要在固件或软件中以数字方式减去/补偿/校准不同的偏移。
我是否可以问您是否已经过测试、或者您是否要在电极与 ADS1298输入引脚之间使用直流耦合或交流耦合?
谢谢、
Chien
您好!
您是否在参考如何补偿或校正/校准直流偏移?
如果是、您可以尝试注入一些已知的精确稳定直流电压、例如、-2mV 至2mV 范围应足以满足 ECG 应用的要求。 然后尝试不同的增益设置来记下 ADC 代码/计数/值和/或转换后的 mV 单位。
从这里、您将能够得出一个简单的线性方程、即偏移量或每个通道具有偏移量的系数。 它让开发人员/设计人员可以选择开发人员/设计人员是否仅使用失调电压或具有失调电压的系数、是否只使用所有通道的一个公式、或者每个通道都可以有自己的校准/补偿公式。
请注意、这些公式可能取决于客户 PCBA 设计、系统设计、产品设计、导线、电缆、 电极等、因此客户需要执行一系列并重申 V&V 和鉴定测试。
谢谢
您好!
对于使用 ADS1298通道2和3测量的 LA、LL 和 RA 即引线 I、引线 II、我们已经采用了这种方法。我们获得了一些线性关系。 对于 V1至 V6导联、我们将采用相同的方法。
您能不能澄清使用单极或双极电源配置的天气对于典型 ECG 测量系统来说是好的吗?
我们观察 到、在单极电源配置(AVDD +3.0V 和 AVSS 0V)下、该系统无法在通道2P 处测量+/- 300mV + 1mV 正弦@ 16Hz 的差分信号、在通道2N 处测量0v 的差分信号。
当我们在 ADS1298 PDK 中切换到双极电源配置时、我们能够清楚地测量该信号。 双极电源将 AVDD 置于+2.5V、将 AVSS 置于-2.5V。
我的分析是、在单极电源配置中、通道2P 提供的测试信号(+/- 300mV + 1mVsine @16Hz)和 RA 提供的0mV 构成共模0V 的单端输入、共模电压超出可接受的共模电压1.25V<共模电压<1.75V 的范围。
但在双极配置中、测试设置共模电压处于双极配置-1.25V <CM<1.25V. 范围内
您好!
您的观察结果可能有效、如数据表中所示
第7.1节、模拟输入电压受 AVSS–0.3至 AVDD + 0.3限制/限制
第7.3节 负输入(VREFN) AVSS V;正输入(VREFP) AVSS + 2.5V
9.3.1.4模拟输入 假设 PGA = 1、差分输入(INP–INN)可跨越–VREF 至 VREF。 INP 和 INN 的绝对范围必须介于 AVSS–0.3V 和 AVDD + 0.3V 之间
9.3.1.5.1输入共模范围
前端的可用输入共模范围取决于各种参数、包括最大差分输入信号、电源电压、PGA 增益等。 公式2描述了该范围:
还有更多。
------------------------
在上述情况下、任何依赖于 AVSS 和/或 AVDD-AVSS 和/或 AVDD 的东西(例如边界、限值、范围)都将分别发生变化。
谢谢。