This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:导联脱落检测电路将偏移添加到测量值!

Guru**** 1124170 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1176173/ads1298ecgfe-pdk-lead-off-detection-circuitry-adds-offset-to-the-measured-value

器件型号:ADS1298ECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1298

您好、我们确定了偏移源。 通过启用导联脱落检测电路、增加了大约10mV 的偏移。

通过禁用 LOFF 感应寄存器、我们可以消除观察到的偏移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以问您是否正在使用评估套件/评估板(EVM)?

    您是否使用直流电阻器、直流电流或交流导联脱落检测方法?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们观察了 EVM 板和我们开发的定制板中的行为。

    我们使用了基于直流电阻器的导联脱落检测方法。

    我们还不确定是否允许出现此直流偏移、因为 LA、LL 和 RA 中的任何偏移都会影响 WCT 计算。 10mV 的偏移是以差分方式测量/观察的。 因此、我们不知道 LA、LL 和 RA 中存在的单个偏移量。 由于 WCT 是根据 LA、LL 和 RA 计算的、然后将其用作测量 V1 至 V6导联的参考。

    请您解释一下我们应该如何处理它。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、使用直流电阻引线检测方法时存在直流偏移。

    因此、可能需要针对电阻导联脱落检测进行一些处理

    执行一些校准、然后减去直流失调电压。

    和/或

    2.在采集 ECG 信号之前,使用电阻导联脱落检测来检测导联的开/关。 一旦检测到导联接通并确认了 x 秒、则禁用导联接通/关断检测以采集 ECG 信号、而不会出现导联检测偏移。

    和/或  

    3.  

    启用导联开/关检测并在短时间内采集(例如 x 秒)、然后禁用电阻导联开/关检测、但继续采集 ECG 信号。 而且、它让开发者自行选择如何处理具有偏移的 x 秒 ECG 信号。

    4.使用直流电流引线检测可能导致比电阻方法小得多的偏移。

    5.使用交流电流引线检测方法,然后开发人员将需要设计/开发一些 LPF、HPF 或 BPF DSP 滤波器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经计划使用方法4,但我们仍然怀疑 LA LL & RA 中的偏移如何影响 WCT,以及该偏移如何影响 V1至 V6导联测量?

    方案2似乎可以、但在我们使用 DMA 进行采集和设置此逻辑时、需要 DMA 将 SPI 线路切换回内核。

    如果偏移的影响是线性的、并且所有 V1至 V6导联中的效果相同、那么我们更希望从测量值中减去该偏移。 为此、我们不知道 LA、LL 和 RA 中偏移 到 WCT、然后到测量的 V1到 V6 w.r.t WCT 的关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据数据表 9.3.1.7.3威尔逊中心端子(WCT)和胸导联 以及图35。 WCT 电压、3个主要导联中的失调电压可能与 V1至 V6不同、因为 WCT 节点电压的产生/计算与3个主要导联不同(任意两个电极的差分电压)与 WCT (3个电极平均电压) V1~V6由任何一个胸电极之间相对于 WCT 节点电压的差分电压计算/生成。

    综上所述、客户/开发人员可能需要在固件或软件中以数字方式减去/补偿/校准不同的偏移。

    我是否可以问您是否已经过测试、或者您是否要在电极与 ADS1298输入引脚之间使用直流耦合或交流耦合?  

    谢谢、

    Chien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们计划仅使用直流耦合。 对于如何  处理 V1至 V6和 LA、LL 和 RA 补偿、您是否有任何一般策略?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在参考如何补偿或校正/校准直流偏移?

    如果是、您可以尝试注入一些已知的精确稳定直流电压、例如、-2mV 至2mV 范围应足以满足 ECG 应用的要求。 然后尝试不同的增益设置来记下 ADC 代码/计数/值和/或转换后的 mV 单位。

    从这里、您将能够得出一个简单的线性方程、即偏移量或每个通道具有偏移量的系数。  它让开发人员/设计人员可以选择开发人员/设计人员是否仅使用失调电压或具有失调电压的系数、是否只使用所有通道的一个公式、或者每个通道都可以有自己的校准/补偿公式。

    请注意、这些公式可能取决于客户 PCBA 设计、系统设计、产品设计、导线、电缆、 电极等、因此客户需要执行一系列并重申 V&V 和鉴定测试。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于使用 ADS1298通道2和3测量的 LA、LL 和 RA 即引线 I、引线 II、我们已经采用了这种方法。我们获得了一些线性关系。 对于 V1至 V6导联、我们将采用相同的方法。

    您能不能澄清使用单极或双极电源配置的天气对于典型 ECG 测量系统来说是好的吗?

    我们观察   到、在单极电源配置(AVDD +3.0V 和 AVSS 0V)下、该系统无法在通道2P 处测量+/- 300mV + 1mV 正弦@ 16Hz 的差分信号、在通道2N 处测量0v 的差分信号。

    当我们在 ADS1298 PDK 中切换到双极电源配置时、我们能够清楚地测量该信号。 双极电源将 AVDD 置于+2.5V、将 AVSS 置于-2.5V。  

    我的分析是、在单极电源配置中、通道2P 提供的测试信号(+/- 300mV + 1mVsine @16Hz)和 RA 提供的0mV 构成共模0V 的单端输入、共模电压超出可接受的共模电压1.25V<共模电压<1.75V 的范围。

    但在双极配置中、测试设置共模电压处于双极配置-1.25V <CM<1.25V. 范围内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的观察结果可能有效、如数据表中所示

    第7.1节、模拟输入电压受 AVSS–0.3至 AVDD + 0.3限制/限制

    第7.3节 负输入(VREFN) AVSS V;正输入(VREFP) AVSS + 2.5V

    9.3.1.4模拟输入  假设 PGA = 1、差分输入(INP–INN)可跨越–VREF 至 VREF。 INP 和 INN 的绝对范围必须介于 AVSS–0.3V 和 AVDD + 0.3V 之间

    9.3.1.5.1输入共模范围

    前端的可用输入共模范围取决于各种参数、包括最大差分输入信号、电源电压、PGA 增益等。 公式2描述了该范围:

    还有更多。

    ------------------------

    在上述情况下、任何依赖于 AVSS 和/或 AVDD-AVSS 和/或 AVDD 的东西(例如边界、限值、范围)都将分别发生变化。

    谢谢。