This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我尝试计算固有数字滤波器的精确传递函数。 在数据表中、它声明它是一个"正弦类型数字滤波器"、但提供的唯一数学信息是作为频率函数的传递函数的幅度。 我在那里没有找到任何有关相位的信息、由于没有绝对运算符就没有公式、因此我不知道如何精确计算 Sinc³和 sinc 滤波器的相位。
此致
您好!
感谢您的快速响应。 您能否提供 类似 H(f)=...的公式?
此致
您好 、Leopold、
让我与团队核实一下、这是一个仿真结果。 下周我会再回来。
此致、
戴尔
您好!
感谢您、这将非常好、因为我想为我的客户提供交流测量的准确公式。
我会等;)
此致
您好!
如果您可以为这些数字滤波器的稳定时间提供精确的公式(尤其是对于 SINC3和 SINC3+1)、那将会很好。
谢谢你
您好 、Leopold、
ADS130B04-Q1上的数字滤波器是一个线性相位低通正弦类型滤波器、因此它在所有频率正弦波上施加相同的恒定延迟。 每个 OSR 数字滤波器的稳定时间可在数据表的下表8-5中找到。
此致、
戴尔
您好 、Leopold、
请参阅我的同事推导出的 ADS130B04-Q1上数字滤波器的以下相位响应公式:
ϕ(f)=-(3πf (OSR-1))/Fmod
ϕ(f)=((3πf (OSR1-1))/FMod+(πf∗OSR1∗(OSR2-1)))/Fmod)、其中 OSR1 = 1024且 OSR2 = OSR/1024
此致、
戴尔
您好!
这很好、正是我想要的。 您能帮我一个忙、也可以向您的同事索要描述频率相关性振幅的公式吗? 这将是非常好的。 我在数据表中查看了这些内容、但只有一个用于 SINc3的公式、而不是用于 SINc1或 SINc3+1的公式。
此致
您好 、Leopold、
我会尽快将其回复给您。 谢谢。
此致、
戴尔
您好 、Leopold、
请参阅以下公式:
此致、
戴尔
您好!
这绝对是完美的、现在我可以处理它了。
此致