我目前有一个16通道 EEG 系统、该系统利用2个 ADS 芯片进行信号转换和导联脱落检测、目前该系统设置为仅在耳机初始化时使用导联脱落功能(测量阻抗)、 这意味着在会话开始时只测量一次阻抗。 是否存在任何可能的缺点、从而使导联脱落功能切换为打开状态、这意味着可以持续监控阻抗"、无论是从硬件角度还是从分析角度 (它是否会导致数据处理和信号处理方面的任何问题、或者62.5Hz 导联脱落信号能否简单地被滤除)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我目前有一个16通道 EEG 系统、该系统利用2个 ADS 芯片进行信号转换和导联脱落检测、目前该系统设置为仅在耳机初始化时使用导联脱落功能(测量阻抗)、 这意味着在会话开始时只测量一次阻抗。 是否存在任何可能的缺点、从而使导联脱落功能切换为打开状态、这意味着可以持续监控阻抗"、无论是从硬件角度还是从分析角度 (它是否会导致数据处理和信号处理方面的任何问题、或者62.5Hz 导联脱落信号能否简单地被滤除)。
您好!
请问您使用哪种导联脱落检测方法?
外部上拉/下拉电阻器
2.直流电流
交流电流
--------------------------
对于问题-"是否有任何潜在的缺点使导联脱落功能切换为打开、这意味着可以持续监控阻抗?"
对于方法1和2、导联脱落检测可能会在 EEG 信号上引入一些直流失调电压、开发人员/设计人员需要通过减法和/或校准或其他线性方程/算法来处理这些失调电压。
对于3类应用、由于其交流电、此交流分量可能会影响 EEG 信号/将其叠加到 EEG 信号中、开发人员/设计人员需要在固件或软件中通过 DSP 对其进行处理以移除/抑制/滤波。
谢谢