This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:EEG 恒定导联脱落检测的影响

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1178902/ads1299-implications-of-constant-leads-off-detection-for-eeg

器件型号:ADS1299

我目前有一个16通道 EEG 系统、该系统利用2个 ADS 芯片进行信号转换和导联脱落检测、目前该系统设置为仅在耳机初始化时使用导联脱落功能(测量阻抗)、 这意味着在会话开始时只测量一次阻抗。 是否存在任何可能的缺点、从而使导联脱落功能切换为打开状态、这意味着可以持续监控阻抗"、无论是从硬件角度还是从分析角度 (它是否会导致数据处理和信号处理方面的任何问题、或者62.5Hz 导联脱落信号能否简单地被滤除)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请问您使用哪种导联脱落检测方法?

    外部上拉/下拉电阻器

    2.直流电流

    交流电流

    --------------------------

    对于问题-"是否有任何潜在的缺点使导联脱落功能切换为打开、这意味着可以持续监控阻抗?"

    对于方法1和2、导联脱落检测可能会在 EEG 信号上引入一些直流失调电压、开发人员/设计人员需要通过减法和/或校准或其他线性方程/算法来处理这些失调电压。

    对于3类应用、由于其交流电、此交流分量可能会影响 EEG 信号/将其叠加到 EEG 信号中、开发人员/设计人员需要在固件或软件中通过 DSP 对其进行处理以移除/抑制/滤波。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回答。 那么、我认为我们将使用交流导线吗? 使用频率为6nA 的250/4采样频率计算阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您的告知。