This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834:芯片未响应读取操作。

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1179130/amc7834-chip-is-not-responding-for-the-read-operation

器件型号:AMC7834

上电 AMC 芯片后、我们将对 寄存器(0x0C)执行读取操作。 按照规范(SDO)给出命令时、0x8C (8表示读取操作、C 表示地址)被分配给芯片、但器件没有响应。  

我们以上述模式提供时钟、因为时钟周期之间存在间隙、但 CS 引脚在整个运行期间置为低电平。 我们的问题是、由于该器件未为芯片提供响应、时钟脉冲之间存在延迟。  如果我们在此模式下给出时钟脉冲,芯片将响应? 请告诉我这些问题。

写入 和读取模式应如何获得正确的响应。 任何程序都在芯片上电后执行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、

    您能否确认时钟相位和极性是否正确? 您能否确认设备已通电并运行? 您可以尝试一些写入命令来更改 DAC、以确认您是否具有正确的写入功能。