This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686SEVM-PDK:使用 ADS8686s EVM - GUI 无法在通道中获取正确的数据

Guru**** 2555150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1166966/ads8686sevm-pdk-not-getting-correct-data-in-the-channels-using-ads8686s-evm---gui

器件型号:ADS8686SEVM-PDK

您好!  

我已将三个不同的传感器连接到 ADS86867S EVM 中的三个通道、位于 T3 块中。 我需要在 CSV 文件中同时采集三个传感器的数据、每秒一次。 为此、我在 GUI 中设置了以下配置。 但是、我在三个通道输出中未获得正确的读数。 大多数情况下、三个通道显示相同的值。 我还会获取 CSV 文件、但所有文件都是相同的值。 请帮助我从三个渠道获取正确的数据。 换言之、我应该如何在 GUI 中进行配置(在堆栈序列发生器配置和器件配置中)以获得 CSV 格式的三个通道输出。  请帮帮我。  

板载:

传感器1 - T3 (AIN7 +和 AIN7_GND 的引脚1和引脚2)

传感器2 - T3 (AIN6 +和 AIN6_GND 的引脚3和引脚4)

传感器 3 - T3 (AIN5  +和 AIN5_GND 的引脚5和引脚6)

之后、在 GUI 中、我设置了以下配置:  

器件配置:  

通道 A 选择:通道7

通道 B 选择: 通道0

采样率目标:2kHz

接口模式:并行、器件模式:软件、序列发生器模式:启用、突发模式:启用

序列发生器配置:  

堆叠1: 通道 A 选择: 7.          通道 B 选择:0

堆叠2: 通道 A 选择: 6.          通道 B 选择:1.

堆叠3: 通道 A 选择: 5           通道 B 选择: 2.

最后一层:在堆栈 3处勾选

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还需要知道是否已为我的要求设置了正确的配置。 我已阅读数据表。 但是、这是令人困惑的。 请帮助我获得符合我要求的正确配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gopinath、

    我在您的配置中没有发现任何问题。 您能否在 GUI 中上载器件配置页面的屏幕截图、以便我可以进行双重检查? EVM 上是否有跳线? 请注意、EVM 需要在 T1端子上使用外部5.5V 电源。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、  

    感谢您的回复。 我再次进行了测试。 目前、跳线被放置在 JP6和 JP7上(放置在 EXT 和5.5V 上)。 我已配置了三个不同传感器的设置。 三个传感器的 T3块端子处的值显示不同。 但是、GUI 中所有三个通道的输出值都是相同的。 这就是我面临的问题。 我无法解决此问题。 我已附上屏幕截图和视频供您参考。  

    请帮助我获取三个通道的正确值。

     

    e2e.ti.com/.../VID_2D00_20221103_2D00_WA0000.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gopinath、

    感谢您提供更多信息。 GUI 中您的器件配置正确、我在 EVM 上验证了它、运行良好。 设备上的序列发生器似乎不工作。 您是否在 EVM 上安装了除 J6和 J7以外的任何其他跳线? 我无法清楚地看到您的电路板。 您的 EVM 是否是新的 EVM? 您是否对 EVM 进行了任何修改? 您是否从 TI.com 下载了 GUI?

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、  

    感谢您的回复。 否、我们没有安装除 J6和 J7之外的任何其他跳线。 此外、该 EVM 是全新的、仅在两个月 前购买。

    我们尝试将 EVM 用作独立的、而不使用 PHI。 为此、我们移除了手册中提到的 R28零欧姆电阻器。 但是 、编写固件需要一些时间、并且没有可用的开源库。 因此、我们现在想将此 EVM 与 GUI 配合使用。 为此、我们再次放置了 R28零欧姆电阻器。  

    是的、GUI 仅从 TI.com 下载。

    请帮助我们解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gopinath、

    我将帮助您解决此问题。 您能否使用短接线 在 T3端子上连接 AIN7+和 AIN7_GND? 此外、请使用另一根短线在 T4终端上连接 BIN0+和 BIN0_GND、使用与 GUI 中器件配置相同的配置、然后捕获数据。 请提供时域的屏幕截图、以便我可以再次检查结果。  

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gopinath、

    当您将 导线插入端子 T3或 T4时、请确保将导线插入端子连接器的顶部、请参阅我的红色高亮部分。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、  

    感谢您的回复。 我会在尝试您的建议后再回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 Dale 说。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      e2e.ti.com/.../VID_2D00_20221115_2D00_WA0002.mp4

    您好 Dale、  

    我们已经尝试过这个概念。 但是,问题没有得到解决。 我们在通道上得到相同的值。 我已附上屏幕截图供您参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gopinath、

    感谢您的测试。 ADC 上的突发序列发生器模式正在工作、 但是、GUI 中显示的转换代码/电压(2.09V)表示 6个通道上的 ADC 输入悬空、当 ADC 的输入悬空时、2.09V 是+/-10V 输入范围的默认电压、因此我很确定这是硬件连接问题。 您能否检查端子块与 ADC 输入之间的连接? 例如、您将 T3端子块上的引脚1和2与一根将 ADC 上的 AIN7通道输入短接至 GND 的导线一起短路、那么  

    1.  使用万用表测量 测试点与 GND 之间的电阻时、Q1上的电阻为0Ω Ω、Q2上的电阻为1kΩ Ω。
    2.    ADC 板加电后、您应该能够在 Q1和 Q2上看到0V、并且还应该能够在 GUI 软件中看到 CH7A 通道上的0V 转换结果。 如果您在 Q2上测量的电压为2.09V、 则 T3端子块上红色导线与 Q1/Q2测试点之间的连接断开、您可以特别检查 T3端子块上的导线连接。

    检查结果后、请告诉我、谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:  

    感谢您的建议。 我们已经尝试过它。 我们的调查结果如下。  

    1) 1)当 ADC 未加电时、我们观察  到 Q1的电阻为0.5 Ω(可能是由于线电阻)、Q2的电阻为1kΩ Ω。  

    2) 2) ADC 上电时、我们观察到 Q1和 Q2处的0V。 但在 GUI 中、通道7A 中的电压为2.10V。  此外、我们还在 Q1和 Q2点的通道4和5中观察到0V。 但是、我们在通道6的 Q1和 Q2点观察到2V。  

    我们希望您能为这个问题提供解决方案。  

    此致

    Gopinath  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gopinath、

    感谢您的测量。

    • 当 ADC 未上电时、Q2和 ADC 器件上的输入引脚(Ch-7A 或 Ch-4/5)之间的电阻如何?
    • 当您在提到的通道(Ch-7A 或 Ch-4/5)的 Q2点测量0V 时、  ADC 器件的模拟输入引脚上的电压是多少?

    如果您在我的第一个问题中测量0欧姆、在这些通道的 AINx 引脚上测量0V、但在 GUI 中得到2V 或2.1V、则表示您的 ADC 器件已损坏、我建议您申请样片并更换 EVM 板上的 ADC 器件。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:  

    感谢您的回复。 我们发现了以下几点。  

    1) 1) ADC 未上电时、Q2和输入引脚(Ch-7A、6A、5A 和4A)之间的电阻为1k Ω。  

    2) 2) ADC 模拟输入引脚上的电压为5.5V (我希望您已经了解了为 EVM 提供的外部模拟电源)  

    3) 3)此外、我们注意到、对于未启用序列发生器的配置、我们在 Q1、Q2上以及 GUI Ch 7A 中的转换结果中观察到0V。 我们已附加屏幕截图。  

    另一项意见:  

    我们将两个传感器连接到了 EVM。 T2端子中的一个传感器(通道 A0)和 T4中的另一个传感器(通道 B0)。 在 GUI 中将通道 A 配置为 Ch0、将通道 B 配置为 Ch0、并禁用序列发生器模式)、我们将在 GUI 中获得两个不同传感器的正确值。 但是、问题只出现在我们连接两个以上需要序列发生器和突发模式的传感器上。  

    请帮助我们解决此问题。  

    此致

    Gopinath  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Gopinath、

    您让我感到困惑、

    1)"当 ADC 未上电时,Q2和输入引脚(Ch-7A、6A、5A 和4A)之间的电阻为1k 欧姆。" 这是不正确的、它应该是0欧姆。

    2) 2) ADC 模拟输入引脚上的电压为5.5V、您能解释一下哪个输入引脚显示5.5V 吗? 这是不正确的。

    3) 3)先前在通道7A 上获得2.099V 电压、现在 在 GUI 中获得了通道7A 中的0V 电压、您能解释一下在最新测试中更改了哪些内容或进行了哪些操作?

    关于您的其他观察结果、序列发生器似乎不起作用。 实际上、您可以在某些通道上使用短路输入和在其他通道上浮动来测试序列发生器。 使用0V 或浮动输入将易于检查、因此请保持先前的测试、并在执行测试时提高 GUI 中的目标采样率。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、  

    很抱歉造成混淆。 我将根据您向我们提供的用于测试 EVM 板的最后三条建议总结实验和观察结果。


    虽然通道在 T3块的 AIN7+和 AIN7 GND 之间短路、但观察结果如下:

    1) 1) ADC 断电时:Q1上的电阻为0欧姆(在 Q1和 GND 之间测量)、Q2为1k 欧姆(在 Q2和 GND 之间测量)

    2) 2) ADC 通电时:Q1上的电压为0V (在 Q1和 GND 之间测量)、Q2为0V (在 Q2和 GND 之间测量)、在 GUI 中通道7A 为0V。 但这仅在序列发生器模式关闭时发生。 但是、当启用序列发生器时、Q1和 Q2上的电压为0V、GUI 中的通道7A 值为2.1V


    3) 3) ADC 断电期间、Q2和输入引脚7A、4A 和5A 之间的电阻分别为1k Ω。

    4) ADC 通电后、我们在 GUI 中的 Q1、Q2、ADC 模拟输入通道引脚(7A)和通道7A 处测量了0V。 在同一条件下、我们在 Q1、Q2、ADC 模拟输入通道引脚 Ch6A 和 Ch5A 处测量了2.1V 电压。

    5) 5)当 ADC 上电且启用了序列发生器和突发模式时、请检查下表以了解结果:  

    问题1.     Q2   通道 ADC 输入引脚   通道 ADC GUI 输出

    0V     0V     Ch7A 、0V           通道7A 、2.1V

    2.1V  2.1V   Ch6A、 2.1V         通道6A、 2.1V

    2.1V  2.1V   Ch5A、 2.1V         通道5A、 2.1V

    6) 6)当 ADC 上电且序列发生器和突发模式被禁用时、请检查下表以了解结果:  

    Q1    Q2   通道 ADC 输入引脚   通道 ADC GUI 输出

    0V 0V           Ch7A、0V           通道7A 、0V

    在这里、我们一次只能测试一个通道。

    7) 7)序列发生器似乎不工作。 正如您所建议的、我们还测试了一些通道的短接引脚和其他通道的悬空情况。 结果与之前的测试类似。

    8) 8)现在工作的内容:

    我们可以将两个传感器连接到 EVM。 T2端子中的一个传感器(通道 A0)和 T4中的另一个传感器(通道 B0)。
    在 GUI 配置部分中选择通道 A 作为 Ch0、通道 B 作为 Ch0、序列发生器模式-禁用)、
    我们将在 GUI 中的通道输出(通道 A0和 ChB0)中为两个不同的传感器获取正确的传感器值。

    类似地、两个传感器数据在通道配置(ChA0和 ChB2)下很好、在禁用序列发生器模式下(ChA0和 ChB4)也很好。
    但它不适用于(ChA0和 ChB1)和(ChA0和 ChB3)配置。 在这些设置中、我们将在 ChA0中获得正确的值、但在 ChB2和 ChB4中获得2.1V 的值。 B 的替代通道似乎适用于这两种传感器配置。


    简而言之、您之前评论的答案:

    1)"当 ADC 未上电时,Q2和输入引脚(Ch-7A、6A、5A 和4A)之间的电阻为1k 欧姆。" 这是不正确的、它应该是0欧姆。

    答案:当 ADC 未上电时,Q2和输入引脚(Ch-7A、6A、5A 和4A)之间的电阻分别为1k 欧姆。

    2) 2) ADC 模拟输入引脚上的电压为5.5V、您能解释一下哪个输入引脚显示5.5V 吗? 这是不正确的。

    此答案的上一个问题是:当您在您提到的通道(Ch-7A 或 Ch-4/5)的 Q2点测量0V 时、
    ADC 器件的模拟输入引脚上的电压是多少?


    答:很抱歉。 我们测量了输入模拟电源电压5.5V。 我们误解了它。 说明了正确答案
    在总结点5 (序列发生器已启用)和点6 (序列发生器已禁用)中。

    3) 3)先前在通道7A 上获得2.099V 电压、现在在 GUI 中获得了通道7A 中的0V 电压、您能解释一下在最新测试中更改了哪些内容或进行了哪些操作?


    答:变化是我们没有启用序列发生器模式。

    此致

    Gopinath  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Gopinath、

    感谢您的澄清。 这对我很有帮助。  根据 您的实验结果、EVM/器件存在问题。 我将与您脱机联系。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    戴尔