This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1178:精度

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1178, ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1178474/ads1178-accuracy

器件型号:ADS1178
主题中讨论的其他器件: ADS131M08

你(们)好

我想知道该 ADC 的精度。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arion、

    ADS1178具有以下直流规格:

    这些规格不包含任何由外部放大器或基准引起的误差。  通过校准、您可以围绕该器件设计总温度误差为0.1%或更高的系统。

    如果您想查看功率计量或电能质量监测仪、TI 还提供了另一款可能感兴趣的器件 ADS131M08 。  有一个使用此器件的4通道版本且符合0.1级标准的分离相电表参考设计。

    TIDA-010037:使用独立 ADC 的高精度分相 CT 电量计参考设计

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keith

    感谢您的回答。 如何仅查看数据表来估算 ADC 的精度? 误差来计算增益误差?

    您建议的器件 ADS131M08的输入范围仅为+-1.2V。 如果我测量的是400Vrms 等高电压、并且假设高侧变化1%、即4Vrms、这将仅导致低侧变化12mV。 我认为这可能是一个问题、因为低侧电压电平太小、几乎是一个噪声电平、所以我的电压读数可能不正确。 我不知道我是否正确、但在将高电压电平转换为 mV 电平时、该低电压输入范围可能会成为一个问题。  

    此致、

    Arion Doneda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arion、

    仅为提高 ADC 精度、不包括输入放大器、输入分压器或基准、您就可以统计地将每个误差分量相加。  对于 ADS1178、主要误差分量将是偏移和增益。  有关如何添加所有这些单独误差组件的详细信息、请查看以下 TI 高精度实验室材料:

    ADC 误差源

    5.1 ADC 系统误差分析背后的统计数据

    5.2了解和校准 ADC 系统的偏移和增益

    关于第二个有关 ADS131M08的问题、为了测量400Vrms (假设最大值为424.3Vrms)、您需要使用以下分压比:

    1.2V/(424.3*sqrt (2))=0.002

    在400Vrms 时、精度将由增益决定、假设没有校准、该值指定为0.3%。  总电压误差为400*0.3%=1.2Vrms。

    但是、您将能够看到输入电压变化小得多。  ADS131M08输入端的噪声指定为5.4uVrms。  这将转化为 Vnoise = 5.4uVrm/0.002 = 2.7mVrms 的测量输入(分压器之前)的噪声。

    尽管本示例中的测量误差为1.2Vrms、但您仍可以测量低至2.7mVrms 的输入电压变化、这是噪声限制。  该估算不会考虑分压器产生的任何噪声或增益误差。

    如果您校准系统、初始增益和偏移误差将被消除。  然后、您将会在时间和温度范围内留下漂移误差、这将是校准前初始误差的一小部分。  噪声误差仍然是等效的。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keith。

    感谢您的讲解!