This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2518:缺少 GPIO 钳位二极管规格

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TLA2528, TLA2518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1179524/tla2518-missing-gpio-clamp-diode-specification

器件型号:TLA2518
主题中讨论的其他器件:TLA2528

l 想知道 TLA2518和 TLA2528 IO 引脚钳位二极管在数字和模拟情况下的确切规格。

很遗憾、我在数据表和手册中找不到它。 唯一可用的信息是有关二极管的图:

NXP 在 K10数据表中将其指定为 IICDIO 和 IICAIO。

Microchip 将其定义为 IK 绝对钳位二极管电流。

使用的基准:

具有 SPI 接口和 GPIO 的 TLA2518小型8通道12位 ADC 数据表(修订版 B)(TI.com)

已解决:回复:GPIO 保护- NXP 社区

Kinetis K10:100MHz Cortex-M4、高达512KB 闪存、144引脚(nxp.com)

采用 XLP 技术的64引脚低功耗高性能微控制器数据表(microchip.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Attila、

    无论器件引脚是配置为模拟输入还是 GPIO、ESD 保护二极管都是通用的。 绝对最大额定值表提供了 AINx/GPIO 引脚的最大电压和电流规格。

    https://www.ti.com/document-viewer/TLA2518/datasheet/absolute-maximum-ratings-a-ads7xx8-elec-absmax#a_ADS7xx8_Elec_AbsMax

    当引脚配置为数字输出时、电气特性中的输出高拉/灌电流规格提供输出电流限制。

    https://www.ti.com/document-viewer/TLA2518/datasheet/thermal-information-a-ads7xx8-elec-thermal-bga-sf1-sf1-sf1#a_ADS7xx8_Elec_Thermal_BGA_SF1_SF1_SF1

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    抱歉、这是间接推理。 钳位二极管电流可能小于引脚电流。

    我认为、此参数表示 GPIO 输出情况下的绝对最大拉电流/灌电流。 请看 IOH 和 IOL、它是 IO 引脚的最大建议输出电流5mA。

    我同意、这是本主题中唯一可用的+/-10mA 最大引脚电流、用于估算二极管电流、无钳位二极管规格。

    以下是 MCP 数据表的一个示例:

    请咨询产品开发团队以获得准确的响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Attila、

    我来自 TLA2518的开发团队。 AINx/GPIO 引脚有一个 ESD 二极管。 当引脚上的电压小于 GND -0.3V 或大于 AVDD +0.3V 时、ESD 二极管将导通。 通过 ESD 二极管的电流应通过外部方式(通常是串联电阻器)限制在10mA 以下、以防止器件损坏。

    ESD 二极管没有其他钳位二极管或任何其他规格。

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在已经很清楚了。 谢谢你。