主题中讨论的其他器件:TLA2528、
l 想知道 TLA2518和 TLA2528 IO 引脚钳位二极管在数字和模拟情况下的确切规格。
很遗憾、我在数据表和手册中找不到它。 唯一可用的信息是有关二极管的图:

NXP 在 K10数据表中将其指定为 IICDIO 和 IICAIO。

Microchip 将其定义为 IK 绝对钳位二极管电流。

使用的基准:
具有 SPI 接口和 GPIO 的 TLA2518小型8通道12位 ADC 数据表(修订版 B)(TI.com)
Kinetis K10:100MHz Cortex-M4、高达512KB 闪存、144引脚(nxp.com)
采用 XLP 技术的64引脚低功耗高性能微控制器数据表(microchip.com)