This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02:SPI 通信的 MISO 相位异常

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1178442/ads131m02-abnormal-miso-phase-of-spi-communication

器件型号:ADS131M02

您好:

当我使用 ADS31M02芯片时、遇到 SPI 通信的 MISO 相位异常、导致无法正确解码数据

根据手册、MISO 在时钟的上升沿输出

下图是测量的波形、
首先,ADC 芯片的默认配置。
然后、,MOSI 连续发送12个字节的数据为0以读取通道数据。,CLK 为2MHz
下图是 MISO 响应的第一个字节。
通过观察 MISO 数据的变化、可以发现 MISO 在时钟的上升沿和下降沿发生变化、这是异常的

并尝试将时钟减少到300K、同样的事情发生了。μ s
可能的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、他、

    您能否提供有关以下问题的更多信息?

    • 您是否直接在 ADC 器件的引脚上探测信号?
    • 您是否也可以在 ADC 的引脚上使用 SCLK 探测 DIN?  如果您可以在相同的时间内包含 DIN、SCLK 和 DOUT、那将是不错的选择。
    • 您的原理图将有助于检查。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,问题已经解决,通信正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 如果您将来有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    戴尔