请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS131M02 您好:
当我使用 ADS31M02芯片时、遇到 SPI 通信的 MISO 相位异常、导致无法正确解码数据
根据手册、MISO 在时钟的上升沿输出

下图是测量的波形、
首先,ADC 芯片的默认配置。
然后、,MOSI 连续发送12个字节的数据为0以读取通道数据。,CLK 为2MHz
下图是 MISO 响应的第一个字节。
通过观察 MISO 数据的变化、可以发现 MISO 在时钟的上升沿和下降沿发生变化、这是异常的
并尝试将时钟减少到300K、同样的事情发生了。μ s
可能的原因是什么?