请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1278EVM-PDK 主题中讨论的其他器件: ADS1278
我从上个月开始一直在研究 ads1278evm-PDK。 我使用的是 ADC 随附的默认 ADSPro 软件和 MMB0板。 但是、现在我想使用不带 MMB0的 ads1278、并通过 SPI 将其连接到其他微处理器。 我正在尝试进行硬件连接、但无法确定如何为 ads1278供电。
我想知道 SPI 接口中使用哪些引脚为 ADC 供电、以及要提供多少功率。
此致、
Sourav Bhattacharya