This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7957:数据表不清楚 VQFN 布局、不能#39;t 定义焊盘

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7957

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/611453/ads7957-datasheet-is-unclear-about-vqfn-layout-doesn-t-define-pad

器件型号:ADS7957

我正在尝试解决一个问题、这个问题有明显的答案、但数据表中没有明确的信息。 该器件的 VQFN 封装大概有一 个底面焊盘、该焊盘可能连接到接地端、但数据表根本不确认该焊盘。 尽管无法将焊盘连接到 ADC 中除接地以外的任何其他部件 、但我仍希望看到数据表中的某处提到的情况。 实际上、整个布局部分的编写就像不存在 VQFN 选项一样。 我有两个问题:

  1.  是否有 TI 人员 可以确认焊盘接地、这样我就可以在设计审查期间找到一些官方信息? 或者、如果我错过了数据表/一般知识中明显的内容、那么比我更细心的人能告诉我吗?
  2. 第12节中的布局指南原则上也适用于 VQFN 封装吗? 具体而言、在铜填充(在本例中为焊盘)和接地层之间需要>=4个过孔?

谢谢、

Azad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Azad、

    问得好、您的直觉是正确的。

    1) 1) ADS7957 VQFN 封装上的焊盘应连接到电路板上的模拟接地。 这是一款低功耗器件(典型值为14.5mW)、因此散热是原因的一部分、但不是一个大问题。 相反、该焊盘主要用作接地的低阻抗、低电感路径、并在器件和电路板之间提供更强的机械连接。

    2) 2)第12节中的布局指南确实适用于 VQFN 封装。 具体而言、应至少使用4个过孔。 数据表第64页提供了使用9个过孔(提供比4个过孔更好的接地路径)的示例布局。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    感谢您回来。 我确实看到了第64页、但由于它谈到了热性能、我认为它是通用图纸、不一定适用。 无论如何、我都很感谢您的澄清!

    最棒的

    Azad  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Azad、

    很高兴为您提供帮助、请告知我们是否可以提供任何其他帮助!