Other Parts Discussed in Thread: ADS8568
尊敬的团队:
我的客户在距离 FPGA 几厘米远的顶部和底部有2个板载 ADS8568芯片。
他们报告说、ADC 每几次上电一次、就会在其内部 Vref 非常接近于零的状态下唤醒、从而导致错误的读数。
它们使用内部 Vref。
这种现象很难重复,但仍然不时发生。
使用相同的命令将两个 ADC 配置为完全相同的配置。
即使客户未配置 ADC 并在默认模式下工作、此现象仍会发生。
此外、这些现象始终发生在同一(底部) ADC 中。 它们组装了4块电路板、这种现象在所有四块电路板上都是一致的。
您是否知道 ADS8568有任何此类问题?
您能帮助我们调试这个吗?
这可能是由于 VCC 的压摆率缓慢/快速造成的吗?
此致、
NIR