This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282:ADS1282

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC1282, ADS1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/611226/ads1282-ads1282

器件型号:ADS1282
主题中讨论的其他器件:DAC1282

您好!

我不熟悉这件事、第一次使用 ADC 和 DAC 进行开发。 我正在尝试将电阻器负载与 FET 一起用于分级分配。

我想利用 ADS1282和 DAC1282的24/32位直流精度、因此我可以获取一些高分辨率数据样本以供接收和控制。

我前面的问题是如何对其内部的寄存器进行编程。 我是否需要特殊的硬件工具或是否有固定的软件来通过 USB 和 PC 进行设置?

数据表中没有提到如何对 IC 的寄存器进行编程。

此致

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    ADS1282和 DAC1282使用串行外设接口(SPI)进行器件配置和数据输出。 大多数微控制器都具有 SPI 外设、您可以使用它们与这些器件进行通信。

    器件数据表提供了有关所需 SPI 硬件连接(请参阅 ADS1282数据表中的图53)、时序要求(ADS1282数据表中的第6节和 DAC1282数据表中的第7.5节)的信息、 和 SPI 命令(ADS1282数据表中的第10节和 DAC1282数据表中的第8.4节)、用于编程和读取数据。

    有关特定的 MCU 编程信息、您可能需要参阅微控制器的数据表、用户指南或用于配置和使用 SPI 接口的示例代码。

    有关 SPI 的其他信息、我认为 Wikipedia 提供了一个很好的概述并提供了一些很好的其他资源:

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    Thx 以获取信息。 我将使用美国国家仪器公司的 NI-8452 USB/IIC/SPI 接口、这是从 PC 到 IIC 或 SPI 的接口。
    因此、借助此接口的配套软件、我还应该能够通过 SPI 总线进行通信、并发送正常数据或命令字来对寄存器进行编程、如果我理解正确的话?

    此致、

    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    没错。 只需注意将 SPI 配置为正确的 SCLK 频率、工作模式(SPI 模式0:CPOL=0;CPHA=0)、并在多个命令之间提供一些延迟时间(请参阅 ADS1282数据表中的"t_SCLKDLY")。

    此外、由于您将使用跳线手动为 SPI 信号布线、因此请注意保持这些信号线较短、并使接地线保持靠近、以便环路区域保持较小;否则可能会出现信号完整性问题。

    此致、
    Chris