Other Parts Discussed in Thread: DAC1282, ADS1282
主题中讨论的其他器件:DAC1282、
您好!
我不熟悉这件事、第一次使用 ADC 和 DAC 进行开发。 我正在尝试将电阻器负载与 FET 一起用于分级分配。
我想利用 ADS1282和 DAC1282的24/32位直流精度、因此我可以获取一些高分辨率数据样本以供接收和控制。
我前面的问题是如何对其内部的寄存器进行编程。 我是否需要特殊的硬件工具或是否有固定的软件来通过 USB 和 PC 进行设置?
数据表中没有提到如何对 IC 的寄存器进行编程。
此致
标记