请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DIR9001 您好!
我想查询 DIR9001 (RXIN)的输入数据。
我具有 光学插孔的电光规格、如上升时间、下降时间、占空比等 光插孔的输出将通过 RXIN 馈送至 DIR9001
DIR9001没有谈到有关这些参数的 RXIN 要求、因此我不确定光学插孔的规格是否符合 DIR9001的 RXIN 规格。
能不能帮助我确认 DIR9001在上升时间和 下降时间方面的 RXIN 要求? 在哪里可以找到此规格?
谢谢、此致、
奥斯雷茨