This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIR9001:DIR9001的 RXIN 要求

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DIR9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/609191/dir9001-rxin-requirement-of-dir9001

器件型号:DIR9001

您好!

我想查询 DIR9001 (RXIN)的输入数据。

我具有 光学插孔的电光规格、如上升时间、下降时间、占空比等 光插孔的输出将通过 RXIN 馈送至 DIR9001

DIR9001没有谈到有关这些参数的 RXIN 要求、因此我不确定光学插孔的规格是否符合 DIR9001的 RXIN 规格。

能不能帮助我确认 DIR9001在上升时间和 下降时间方面的 RXIN 要求? 在哪里可以找到此规格?

谢谢、此致、

奥斯雷茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olec、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    我的同事已收到有关您的问题的通知、他应能尽快回复您。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olec、

    DIR9001可以接收28kHz 至108kHz 采样频率、双相编码信号、并符合 IEC60958-3、JEITA CP-1205、AES3和 EBUtech3250标准。  

    对于您正在评估的特定解决方案、您是否看到使用 DIR9001解码光学输出信号的任何问题? 我假设您也已经了解了连接器规格。

    谢谢。

    Ravi