This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:MSL 峰值温度,铅/焊球涂层,无铅

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/610947/adc128s102-msl-peak-temp-lead-ball-finish-pb-free

器件型号:ADC128S102

您好!

我们能否获得 适用于 ADC128S102WGGRQV 和 ADC128S102WGMPR 的 MSL 峰值温度、铅/焊球涂层、无铅值

谢谢,

Ozi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ozi、

    我将对此进行研究、并很快与您回来。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ozi、

    关于问题的“铅/焊球涂层,无铅”部分: 请使用以下电源点从 TI.com 获取文档。  该过程相对简单。  我将查看"MSL"信息并与您联系。

    此致、

    e2e.ti.com/.../3125.How-to-Find-Reach-and-RoHS-forms-on-TI.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ozi、

    以下是有关 MSL 的信息:

    器件                     峰值回流温度                无铅表面                  

    ===================              ===================              ===================            ====

    ADC128S102WGRQV           265C (斜坡<= 5C/秒)        锡/铅(63/37)       否

    ADC128S102WGMPR       265C (斜坡<= 5C/秒)        锡/铅(63/37)       否

     

    1. 回流焊曲线取决于多种因素、包括但不限于焊料类型、焊剂、封装类型、组件数量、 电路板层、电路板尺寸、回流炉类型和精度以及预清洁和后清洁过程。 由于变量的数量、无法提供使用特定封装类型的每种电路板都具有代表性的单个回流配置文件。 通常、制造公司都有回流焊曲线、并针对特定硬件进行修改。
    2. TI 建议使用磁通量制造商推荐的曲线作为起点。 一般而言、陶瓷器件与小于或等于5°C/秒的斜升速率兼容、最高温度为265°C  当然、需要根据在焊料达到液态之前对通量进行挥发所需的时间来理解变化。
    3. 金属盖子封装使用镀锡金焊接瓶胚来连接盖子。 锡金焊料将在270°C 时开始软化、其共融点为280°C 请勿让封装体温度在任何时候超过265°C、否则可能会造成永久性损坏。
    4. 请注意、通孔密封器 件规定焊接的最高温度为300°C、持续10秒。 这不是回流温度。  请参阅上述注意事项。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Art

    此致、