This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:数字 I/O VIH、VIL

Guru**** 2555380 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/610732/ads1299-digital-i-o-vih-vil

器件型号:ADS1299

在数据表中、最大 VIH 指定为 DVDD+0.1V。

根据我的理解、这意味着:在最坏的情况(最大电平)下、数字输入需要一个 DVDD+0.1V 的电压来检测输入端的高电平信号。

这意味着对于3.3V 的电源电压、输入信号必须达到3.4V、以便任何器件都能可靠地读取高电平输入。

我是对的、还是这只是"建议的输入范围"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃尔克、您好!

    感谢您的提问。

    实际上,该规格的含义与之相反:)为了使 ADS1299能够识别高电平输入(V_IH),电压必须至少为 DVDD*0.8 (数字电源电压的80%)。 高于0.8*DVDD 也很好,但不超过 DVDD+0.1V。

    同样、低电平输入(V_IL)不得大于0.2*DVDD (20%的数字电源)。 低于0.2*DVDD 也很好,但不要低于-0.1V。

    在0.2*DVDD 和0.8*DVDD 之间、ADS1299读取的逻辑电平将未定。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的澄清! 我假设这一原则也适用于 VIL。

    此致、

    Volker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Volker -是的、这就是我所说的"输入低电平"。 )