请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299 在数据表中、最大 VIH 指定为 DVDD+0.1V。
根据我的理解、这意味着:在最坏的情况(最大电平)下、数字输入需要一个 DVDD+0.1V 的电压来检测输入端的高电平信号。
这意味着对于3.3V 的电源电压、输入信号必须达到3.4V、以便任何器件都能可靠地读取高电平输入。
我是对的、还是这只是"建议的输入范围"
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
沃尔克、您好!
感谢您的提问。
实际上,该规格的含义与之相反:)为了使 ADS1299能够识别高电平输入(V_IH),电压必须至少为 DVDD*0.8 (数字电源电压的80%)。 高于0.8*DVDD 也很好,但不超过 DVDD+0.1V。
同样、低电平输入(V_IL)不得大于0.2*DVDD (20%的数字电源)。 低于0.2*DVDD 也很好,但不要低于-0.1V。
在0.2*DVDD 和0.8*DVDD 之间、ADS1299读取的逻辑电平将未定。
此致、