This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J4000:ADC12J4000 &放大器;DAC37J82IAV 是否支持差分 SYSREF 输入上的不确定状态?

Guru**** 2505665 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000, DAC37J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/610756/adc12j4000-does-adc12j4000-dac37j82iaav-support-indeterminate-state-on-differential-sysref-input

器件型号:ADC12J4000
主题中讨论的其他器件: DAC37J82

您好!

我有一个为 ADC12J4000和 DAC37J82IAV 生成 SYSREF 脉冲的组件 。

正如我在标题中所说、该组件在 LVDS 差分输入上生成脉冲、但为了省电(或我不知道原因)、禁用共模(此处为0V)下的2条线路(P 和 N)、这会在差分过程(P-N)中产生不确定的状态。  

我会知道您的组件是否能够理解此状态并将其同化为0、或者是否存在对 SYSREF 线路进行错误检测的风险。

我在测试 SYSREF 生成时将示波器结果的图片链接起来(时钟为绿色、P 为黄色、N 为蓝色、差值由红色信号表示)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Julien

    ADC12J4000无法理解 SYSREF 输入上的不确定状态。 施加的信号必须是处于非活动状态的差分0或1。

    我正在与一位同事一起检查 DAC37J82的 SYSREF 接收器功能。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julien、

    DAC37J82也是如此。

    此致、

    Jim S.