This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1800RFRB:切换到外部时钟时、两个通道的范围都过大

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: WAVEVISION5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/610801/adc12d1800rfrb-over-range-for-both-channels-when-switching-to-external-clock

器件型号:ADC12D1800RFRB

您好!

我们使用的是 ADC12D1800RFRB。 当切换到外部时钟 时、两个通道的超范围 LED 都会亮起、而没有打开时钟。 即使时钟打开、LED 仍然显示为打开。 我们正在试图弄清为什么会发生这种情况,但我们尚未弄清这种情况。 我们在 I 通道组上设置了输入信号 、其中显示了在波形中查看 ADC 时可以正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Edgar

    早期版本的 ADC12D1800RFRB 具有板载继电器、可在板载时钟源和外部时钟源之间实现动态切换。 当前交付的版本需要少量组件重新工作(将时钟路径中的0欧姆电阻器 R180从 B 位置移动到 A 位置)以启用外部时钟。 您能否检查必须确定其版本的 ADC12D1800RFRB、并根据需要确认是否已重新定位电阻器?

    如果电阻器已经过返工、还需要在 Wavevision5 GUI Registers 选项卡的 Clock Selection 下拉菜单中选择 External Clock。 这将禁用板载 PLL 以防止时钟源串扰。

    谢谢、

    此致、

    Jim B